Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8305-Q1EVM
大家好、
假设电压为24V、输入三组 PWM、包括死区设置、电压幅值为3.3V、在第三个 PWM 测试中没有问题。 当连接到驱动器板并从端子导出到示波器时、第三个低 PWM 电压仅为几百毫伏、第三个相电压 MOTC 始终为24V 高电平。 客户想要确认电路板是否损坏?
示波器接线的位置

开始处的第三个 PWM 信号

连接到驱动板时的 PWM 信号

紫色线是 MOTC 的信号、所有信号都是高电平

谢谢、
安妮