This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:驱动板是否存在问题?

Guru**** 2693475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1006861/boostxl-drv8305evm-is-there-a-problem-with-the-driver-board

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8305-Q1EVM

大家好、

假设电压为24V、输入三组 PWM、包括死区设置、电压幅值为3.3V、在第三个 PWM 测试中没有问题。  当连接到驱动器板并从端子导出到示波器时、第三个低 PWM 电压仅为几百毫伏、第三个相电压 MOTC 始终为24V 高电平。  客户想要确认电路板是否损坏?  

示波器接线的位置

开始处的第三个 PWM 信号

连接到驱动板时的 PWM 信号

紫色线是 MOTC 的信号、所有信号都是高电平

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    在施加 INHC = 3.3V 且 INlc = GND 时、您是否只是尝试评估 MOTC = VM = 24V?

    为了使栅极驱动器输出正常工作并查看开关节点输出切换到 VM、您需要向 MOTC 和 GND 施加电阻或电感负载、否则 MOTC 电流无法灌入。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    向8305驱动器板输入6个 PWM 信号。  使用 MOTC 和 GND 作为示波器的端子。  测得的电压应交替为0和24V。  其他两个相位 Mota 和 B 都是此类脉冲电压、只有 MOTC 不是。  MOTC 的显示始终为24V。客户希望了解如何解决此问题?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您的耐心等待。 亚伦很快就会回来。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    要看到 MOTC 上升到24V、您需要通过 C 相拉电流或灌电流

    如果通过 MOTC 提供电流、请确保 INHC = 1、INlc = 0、 并且有一个到另一相(MOTx)的电阻或电感路径、然后确保该相位的 INHx = 0、该相位的 INLx = 1。 因此、电流路径为 VM -> MOTC -> MOTx -> GND。 也可以使用从 MOTC 到 GND 的电阻或电感负载。

    如果您通过 MOTC 灌入电流、则反之亦然。  

    客户在应用 PWM 时是否使用任何负载?

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

      未使用负载。  C 相 PWM 具有高低电平、但 MOTC 始终为24V 高电平。 我是否可以知道 三极管已打开、或者问题出在哪里?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您能否确保 WAKE = 3.3V 且 ENABLE = 3.3V?

    下面的测试显示黄色= INHC、蓝色= INlc、紫色= MOTC。 无需负载、WAKE = 3.3V 和 ENABLE = 3.3V。 VM = 24V。




    运行此测试时、我确实看到 MOTA = MOTB = 24V、并且 INLA 或 INLB 不等于3.3V。 我向 INLA 施加3.3V 电压、并且 MOTA = 0V、而向 INLB 和 MOTB 施加3.3V 电压= 0V。

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的、执行相同的操作、客户的 MOTC=24、MOTC 的值始终为24V、而不是0和24V。他想知道如何解决这个问题?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    客户是否已在另一个 BOOSTXL-DRV8305或 DRV8305-Q1EVM 上测试其设置以查看其是否正常工作? PWM 输入看起来不错、 但蓝色 PWM 信号具有非常小的 PWM 电压输出(我假设当器件被启用时、WAKE = ENABLE = 3.3V)。  

    这应该是一个简单的测试、但是 INLc 有可能被内部下拉至 GND、这是因为它不能上升至 PWM 电压。 INHx/INLx 上有100k 的内部下拉电阻器。 如果驱动强度足以满足 inlc、则可能发生了对 GND 短路、尤其是由于 Mota 和 MOTB 正确切换。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的、他们总共通过 ti.com 购买了两个 BOOSTXL-DRV8305。  使用另一个块以相同的方式进行测试是有效的、也就是说、0V 和24V 交替脉冲信号出现在所有三个相位中。  这确实是一个简单的测试、主要用于连接电机之前的准备测试。 他想知道 现在该电路板的问题应该如何解决?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    亚伦很快就会回来

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    那么、当 INHx = 1和 INLx = 0时、MOTx 在第二个单元上正确切换?

    客户能否在 INLc 和 GND 之间运行阻抗检查?

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    当 INHx=1 INLx=0时、它在 MOTB 中被正确切换

    当测量 INHC=0且 lNLC-1时、MOTC 应为0v、但测量值仍为24V。

    如果对 INLc 和 GND 进行阻抗测试、则电阻仅为4或5欧姆。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    存在问题、inlc 和 GND 之间的电阻应为~100k (请参阅下面的)

    此电路板的订购时间和地点? 在测试之前、客户是否以任何方式处理了此电路板? 如果器件是特定批次的问题、客户可以在 IC 上发送器件的批号吗?

    如果客户愿意、我们可以代表 TI 向他们发送另一个电路板。  


    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    客户在 TI.com 上购买、订单号为  T01157957。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我通过 E2E 向朋友发送了请求、请接受请求、以便我们可以向客户发送另一个 BOOSTXL-DRV8305。 由于 这两个引脚之间应该有100k 的内部下拉电阻、因此电路板应该有从 INLc 到 GND 的短路是没有原因的。  


    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我已接受您的朋友请求。

    我还与 CSC 团队联系、他们将帮助将此替换案例分配给电子商务团队进行跟进。  

    感谢你的帮助。

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Annie、请点击"TI 认为已解决"按钮、以便我们可以关闭此主题。