This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:DRV8434EVM 关断问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434EVM, DRV8434, DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159081/drv8434-drv8434evm-shutdown-issues

器件型号:DRV8434
Thread 中讨论的其他部件: 、DRV8424

您好!

我使用 DRV8434设计了一个步进驱动器板、当时遇到了问题、因此我有一个 DRV8434EVM ("EVM")可供比较。  好消息是 EVM 板的性能与我的完全相同(运行一段时间后关闭)。  坏消息是我不知道问题是什么。

我怀疑问题是过热问题。  尽管如此、EVM 板表明它可以在无需外部冷却的情况下处理2.5A (峰值)电流、但是在 EVM 关闭之前、我只能从 EVM 获得1A 电流。  这与我的板的功能非常相似。  在我遇到关断问题之前、VREF 大约为1.5V。  

我将 EVM 的"外部输入"连接到微控制器板、并以这种方式驱动步进电机、获得的结果与直接从 TI 的 DRVxxEVM 应用运行 EVM 的结果相同。  

我可以获得的最佳结果是 Toff 处于高阻态、将 Toff 置于0会导致关断电流约为0.5A (实际上、我尚未尝试将 Toff 设置为330k 或1)。  我的电路板和 EVM 的主要区别在于、我猜 EVM 是通过 DAC 设置 Vref、而是通过电阻分压器设置 Vref。  EVM 和我的电阻分压器都会产生稳定的 Vref、并且相应的输出与消耗的电流相匹配:IFS (A)=Vref (V)/1.32 (V/A)。  如果没有关闭、我就无法从 EVM 或电路板获得更高的电流。  

我想 EVM 是一个4层电路板、并遵循散热等方面的设计建议  它不能接近2.5A 有什么原因吗?  

请注意、由于可用性、我只能获得采用 QFN 封装(以及 DRV8424)的 DRV8434芯片、因此我必须使用它们来设计电路板。  此外、我的板比 EVM 小、因此预计热特性会有所不同、并且我板上的 DRV8434会比 EVM 更快过热。  尽管如此、数据表中有一个 QFN 芯片的参考设计、因此我希望在铜和/或外部冷却足够的情况下、芯片应该能够处理额定功率。  在任何情况下、此时、EVM (使用 HTSSOP 封装)的关断速度几乎与我的电路板一样快、并且不会接近2.5A 峰值。   

您能否提供 EVM 板上运行的 DRV8434温度的粗略计算?  或者、如果您可以建议电路板除过热以外的任何其他原因会关断?  (EVM 在较低电流下运行良好)。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    在 DRV8434过热的情况下、以下螺纹可能会有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/999681/drv8434a-driver-always-faulting-few-seconds-after-motor-start-for-unknown-reason

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grzegorz、

    感谢您的快速回复。  我在发布之前查看过该主题。  

    由于 nFAULT 可能会有许多不同的情况导致故障、因此我无法确定问题是否是温度问题。  这就是我要排除它的原因。 如果故障是 EVM 芯片过热、那么我可以确定它与我的板上的问题相同。  但我不知道 EVM 在铜量/面积、过孔数量等方面的规格、以估算 DRV8434的温升。

    EVM 板显示它可以处理2.5A 峰值电流、无需外部冷却。  EVM 无需外部冷却即可运行的最大持续电流是多少?

    此外、如果是温度问题、那么为什么将 Toff 设置为0会使问题的发生速度快于 Toff 为 Hi-Z 的情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您   可以从 www.ti.com/.../DRV8434EVM 下载设计文件、包括 DRV8434EVM 的 PCB 层。

    Toff 越短、开关频率越高、开关损耗越大、IC 过热越快。

    此致、

    Grzegorz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助、Gregorz、我认为您的发展方向是正确的。

    TI 用户、您能否监控输出的开关频率?  我猜 您使用低电感电机进行切换非常快。   

    您可以在数据表 8.2.2.5热应用中找到热计算、具体请查看开关损耗 部分。

    当您有该信息时、请告知我们-此电路板应能够轻松处理2.5A 电流、并且您所看到的行为不是必需的。

    此致、

    Jacob   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、
    当我返回时、我将检查开关频率、但我知道驱动 PWM 信号为48Hz。  我正在使用"全步进"模式、因此我无法想象输出上的高开关频率会出现问题。  低输入频率可能会导致大电流尖峰、从而导致 OCP 误差、而不是过热误差?  我只是一直在观察电源的电流消耗、即使在48Hz 时也不会显示快速尖峰。  我稍后将查看输出的开关频率、然后再报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 用户、

    对于低至48Hz 的 PWM 信号、我同意您的观点、即开关频率不太可能。  

    当您返回并可以检查示波器时、请告诉我。  如果您可以提供一些放大的行为示波器截图、以帮助我们诊断此问题、那么我们可以看到它是否可能在 Itrip 之间抖动或具有一些奇数纹波。   

    此致、

    Jacob