大家好、
对于 DRV8714s-Q1、有几个问题需要您的帮助、谢谢!
- 下图是8714内运算放大器的方框图。 AREF 的电源为5V、我们预计 A 点的电压为5V。 应如何配置 IC 以将此时的电压稳定在5V? Rref1和 Rref2的电阻值是多少? A 点的输出电压范围是多少?

- 我们电路的电流采集分流器放置在电桥接地端、如下图所示。 PGND、SP 和 SN 的连接是否存在任何问题?

- 布局布线上的 PGND、SP 和 SN 有哪些预防措施?
BR
Jiawei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于 DRV8714s-Q1、有几个问题需要您的帮助、谢谢!


BR
Jiawei
嗨、Jiawei、
为什么您需要将 A 点的电压稳定在5V? 这是器件内部的 、只要您遵循9.2典型应用和其他数据表规格、电压就应该足够稳定。
有关分流电阻器 PCB 布局的一些建议、请参阅此页面: 选择正确的感应电阻器布局 布线从分流电阻器到 SNx 芯片非常重要、而不仅仅是使用接地层进行此连接。 下面是关于它的另一篇文章: 链接。 这是一份有关"电机驱动器电路板布局的最佳实践"的应用手册
此致、
Jacob
您好、Jacob、
感谢您的回复!
[引用 userid="525022" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1135526/drv8714-q1-aref-and-current-sensing/4214393 #4214393"]有一条从分流电阻器到 SNx 芯片的走线很重要,而不仅仅是使用接地层进行连接。因此、不建议在以下应用中使用、对吧?

由于客户以前使用外部放大器来实现类似功能、因此他们想知道 A 的电压范围以及 Rref1和 Rref2的值。 您能提供一些反馈吗? 感谢!
BR
Jiawei
您好、Jacob、
请帮助查看随附的原理图、谢谢!
BR
Jiawei