This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:AREF 和电流感应

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1135526/drv8714-q1-aref-and-current-sensing

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

对于 DRV8714s-Q1、有几个问题需要您的帮助、谢谢!

  • 下图是8714内运算放大器的方框图。 AREF 的电源为5V、我们预计 A 点的电压为5V。 应如何配置 IC 以将此时的电压稳定在5V? Rref1和 Rref2的电阻值是多少? A 点的输出电压范围是多少?

  • 我们电路的电流采集分流器放置在电桥接地端、如下图所示。 PGND、SP 和 SN 的连接是否存在任何问题?

  • 布局布线上的 PGND、SP 和 SN 有哪些预防措施?

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiawei、

    为什么您需要将 A 点的电压稳定在5V?  这是器件内部的  、只要您遵循9.2典型应用和其他数据表规格、电压就应该足够稳定。   

    有关分流电阻器 PCB 布局的一些建议、请参阅此页面: 选择正确的感应电阻器布局 布线从分流电阻器到 SNx 芯片非常重要、而不仅仅是使用接地层进行此连接。  下面是关于它的另一篇文章: 链接。 这是一份有关"电机驱动器电路板布局的最佳实践"的应用手册

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回复!

    [引用 userid="525022" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1135526/drv8714-q1-aref-and-current-sensing/4214393 #4214393"]有一条从分流电阻器到 SNx 芯片的走线很重要,而不仅仅是使用接地层进行连接。

    因此、不建议在以下应用中使用、对吧?

    [引用 userid="525022" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1135526/drv8714-q1-aref-and-current-sensing/4214393 #4214393)]为什么需要将 A 点的电压稳定至5V?  这是器件内部的  、只要您遵循9.2典型应用和其他数据表规格、电压就应该足够稳定。   [/报价]

    由于客户以前使用外部放大器来实现类似功能、因此他们想知道 A 的电压范围以及 Rref1和 Rref2的值。 您能提供一些反馈吗? 感谢!

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiawei、

    如图所示、PGNDx 连接没有问题。  上图中所示的连接正确且正常、但我们建议遵循 上述分流电阻器布局指南、以最大限度地减小误差。   

    我向我们的设计团队提出了一项请求、要求他们在 A 点提供有关 Rref1、Rref2和电压范围的信息。 请给他们3-4个工作日的答复

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jiawei、以下是我们设计团队的回答:  

    RREF*将根据下图通过放大器基准电压(CSA_DIV)的 Aref/2或 Aref/8编程来决定。在器件的硬件版本中,由于只有 Aref/2选项,它将为 Rref1=Rref2=80k

    节点 A 的电压取决于 CSA_DIV、CSA_GAIN 和差分输入电压(SP-SN)

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    请帮助查看随附的原理图、谢谢!

    e2e.ti.com/.../DRV8714S.pdf

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiawei、

    原理图对我来说很好! 我看不到任何问题。   

    此致、

    Jacob