大家好、
我的客户正在使用具有 LRA 开环模式的 DRV2604L。
他还使用内部 RAM 来存储波形、并通过硬件触发引脚(IN/TRIG)进行触发。
在 本例中、LRA 频率通过 OL_LRA_PERIOD[6:0]进行设置。
我认为 DRV2604在上述条件下不适用、因为 DRV2604没有 OL_LRA_PERIOD[6:0](寄存器0x20)。
我的理解是否正确?
问题的背景是 DRV2604L 现在存在交货问题、因此我们需要考虑是否可以将 DRV2604L 替换为 DRV2604。
此致、
雅丽塔