This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2604:LRA 开环模式

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2604L, DRV2604
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1003851/drv2604-lra-open-loop-mode

器件型号:DRV2604

大家好、

我的客户正在使用具有 LRA 开环模式的 DRV2604L。
他还使用内部 RAM 来存储波形、并通过硬件触发引脚(IN/TRIG)进行触发。
在 本例中、LRA 频率通过 OL_LRA_PERIOD[6:0]进行设置。

我认为 DRV2604在上述条件下不适用、因为 DRV2604没有  OL_LRA_PERIOD[6:0](寄存器0x20)。
我的理解是否正确?

问题的背景是 DRV2604L 现在存在交货问题、因此我们需要考虑是否可以将 DRV2604L 替换为 DRV2604。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    DRV2604和 DRV2604L 在开环模式下的运行有差异。 闭环在这两者上相似。
    如前所述、OL_LRA_PERIOD 在 DRV2604中不可用、因为它适用于 DRV2604L。

    也许可以将器件配置更改为闭环? 触觉控制台和 EVM 可用于评估这两种器件之间的差异。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    我的客户正在评估  DRV2604、希望在 DRV2604L 的开环模式下获得相同的波形、但他尚未实现。
    他刚刚将模式从开环模式更改为闭环模式、但波形不同。

    您是否有实现这一目标的想法?
    非常感谢您的支持。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、  

    由于自动共振跟踪、自动过驱和自动制动、我预计闭环模式会略有差异。  考虑到这一点、在尝试获得类似性能时、需要记住几个事项。 信号的启动需要在适当的时间内过驱。 由于传动器中的频率变化较小、在没有自动谐振的情况下、制动更困难、但仍可实现。  

    您能否分享这两种模式的一些波形捕获、以便我们了解差异以及需要实现的目标?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin - San、

    非常感谢您的友好支持。
    您可以向我发送私人邮件还是电子邮件?

    我想脱机通信并共享您请求的信息。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、  

    我刚刚向您发送了一封朋友请求和一封电子邮件、以便您可以通过任一种方式直接发送信息。  

    此致、  

    Justin Beigel