请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8306 主题中讨论的其他器件: TLC555
大家好、
我们实现了一个用于测试 DRV8306控制24V BLDC 电机的板(请参阅附图)。
我 有一个 TLC555、它可生成0-99%的 PWM、所有操作都很顺利:电机运转、我们能够通过移动电位计 R92来控制速度。
但是、当我在 PWM 引脚上施加0至 DVDD 脉冲阶跃(例如:PWM 为100%)、通过闭合 SH10跳线的引脚3和4、电机将不会运行(看起来卡住):有时我会听到小齿轮运动、但它不会运行。
我已经尝试将 VDS 和 IDRIVE 引脚连接到 VDD、但没有任何变化。
可以帮帮我吗?
提前感谢您、