This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:电机在 PWM 引脚上以100% PWM 脉冲步长不运行

Guru**** 2544980 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1002448/drv8306-motor-not-running-with-100-pwm-pulse-step-on-pwm-pin

器件型号:DRV8306
主题中讨论的其他器件: TLC555

大家好、

我们实现了一个用于测试 DRV8306控制24V BLDC 电机的板(请参阅附图)。

我 有一个 TLC555、它可生成0-99%的 PWM、所有操作都很顺利:电机运转、我们能够通过移动电位计 R92来控制速度。

但是、当我在 PWM 引脚上施加0至 DVDD 脉冲阶跃(例如:PWM 为100%)、通过闭合 SH10跳线的引脚3和4、电机将不会运行(看起来卡住):有时我会听到小齿轮运动、但它不会运行。

我已经尝试将 VDS 和 IDRIVE 引脚连接到 VDD、但没有任何变化。


可以帮帮我吗?
提前感谢您、

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC_2D00_DRV8306P.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    我建议减小 R107的值。 当在 PWM 引脚上施加100%占空比且驱动器达到 ILIMIT 时、逐周期电流限制功能将启动、但在接收到新的 PWM 边沿之前不会复位。 在100%占空比下、没有新的输入边沿可复位逐周期电流限制。

    谢谢、

    Matt