请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV11873 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
启动无法正常工作,包括以下内容:
1)极端情况:始终顺时针(设置为逆时针旋转)
2)常见情况:定期顺时针旋转(顺时针-停止-顺时针-顺时针-停止)(请注意、顺时针旋转不超过150rpm)
3) 3)偶尔:逆时针旋转、带暂停(一转一停、速度极低)
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
启动无法正常工作,包括以下内容:
1)极端情况:始终顺时针(设置为逆时针旋转)
2)常见情况:定期顺时针旋转(顺时针-停止-顺时针-顺时针-停止)(请注意、顺时针旋转不超过150rpm)
3) 3)偶尔:逆时针旋转、带暂停(一转一停、速度极低)
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Cherry、
感谢您将问题发布到 e2e 论坛-
我已将此主题分配给一名团队成员、我们的目标是在下周中之前作出回应
就像一个大问题一样、我认为我们可能需要更多信息(例如输入与输出的波形、故障状态等)
此外、您的客户是否提供了这种类似的 e2e 线程?
此致、
Andrew