This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:上电启动异常

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1160858/drv11873-power-on-startup-is-abnormal

器件型号:DRV11873

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

启动无法正常工作,包括以下内容:

1)极端情况:始终顺时针(设置为逆时针旋转)

2)常见情况:定期顺时针旋转(顺时针-停止-顺时针-顺时针-停止)(请注意、顺时针旋转不超过150rpm)

3) 3)偶尔:逆时针旋转、带暂停(一转一停、速度极低)

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    感谢您将问题发布到 e2e 论坛-  

    我已将此主题分配给一名团队成员、我们的目标是在下周中之前作出回应  

    就像一个大问题一样、我认为我们可能需要更多信息(例如输入与输出的波形、故障状态等)  

    此外、您的客户是否提供了这种类似的 e2e 线程?

    • 如果可能、我们希望消除重复的 e2e 线程之一

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1160944/drv11873-the-drv11873-startup-is-abnormal

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的支持以及我的客户提供的相关帖子、您可以直接讨论该主题、以便我们关闭该主题。  

    谢谢、此致、

    樱桃