This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:用户开关

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161347/drv2605levm-md-user-switch

器件型号:DRV2605LEVM-MD

您好,在手册中,“3.3用户开关”中说:  

"在电路板启动时、即使 USB 通信已初始化、电容式触控按钮也会自动启用、USB 通信也会被禁用。 要进入与 多驱动器图形用户界面(GUI)配合使用的 USB 通信、必须按下用户开关。 LED1指示 固件在 USB 事务中处于活动状态。 当按下用户开关并且电路板处于 USB 通信模式时、电容式触控按钮被禁用。 需要进行下电上电或软件复位 才能返回电容式触控模式。 "

这是否意味 着无法将板固定在 USB 通信模式下,并在每次电源恢复时默认获取该板?

我的目标是   在日常运行的系统中使用该板、在该系统中、计算机通过 USB 控制电机。

最好

FD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI FD、  

    这将需要更改 EVM 上的 MSP430固件。 由于此功能不可用、因此您可以考虑从外部为 MSP 和 DRV 器件供电并始终使其通电、然后使用 USB 仅进行 PC 控制。  

    此致、
    Arthur