请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605LEVM-MD 您好,在手册中,“3.3用户开关”中说:
"在电路板启动时、即使 USB 通信已初始化、电容式触控按钮也会自动启用、USB 通信也会被禁用。 要进入与 多驱动器图形用户界面(GUI)配合使用的 USB 通信、必须按下用户开关。 LED1指示 固件在 USB 事务中处于活动状态。 当按下用户开关并且电路板处于 USB 通信模式时、电容式触控按钮被禁用。 需要进行下电上电或软件复位 才能返回电容式触控模式。 "
这是否意味 着无法将板固定在 USB 通信模式下,并在每次电源恢复时默认获取该板?
我的目标是 在日常运行的系统中使用该板、在该系统中、计算机通过 USB 控制电机。
最好
FD