This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:DACOUT 变量

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162063/mct8316a-dacout-variables

器件型号:MCT8316A

大家好、

我阅读了前面有关 DACOUT 变量的问题和答案。  答案是从"DACOUT1变量选择"(速度输出、输入占空比、设置占空比等)中选择变量。

我想知道是否可以使用 DACOUT 引脚监控上面未列出的变量,例如直流总线电流[DC_BUS_CURR]或直流电池电源[DC_BAT_POW]。

如果可能、我想知道这些变量的寄存器地址。

此致、

Hideyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、  

    感谢您将问题发布到 e2e 电机驱动器论坛-  

    我已将此主题分配给一名团队成员、我们的目标是在一周结束时提供后续步骤的回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新月山

    直流总线电流[DC_BUS_CURR]和直流电池电源[DC_BAT_POW] 只能通过 I2C 进行监控。 这些变量无法通过 DACOUT 进行监控。

    此致、

    Vishnu