请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316A 大家好、
我阅读了前面有关 DACOUT 变量的问题和答案。 答案是从"DACOUT1变量选择"(速度输出、输入占空比、设置占空比等)中选择变量。
我想知道是否可以使用 DACOUT 引脚监控上面未列出的变量,例如直流总线电流[DC_BUS_CURR]或直流电池电源[DC_BAT_POW]。
如果可能、我想知道这些变量的寄存器地址。
此致、
Hideyuki