Other Parts Discussed in Thread: DRV8876EVM, MSP430FR2100, MSP-FET, MSP-EXP430FR5969, MSP-EXP430FR6989, MSP-EXP430FR5739, MSP430FR5949
主题中讨论的其他器件:eZ430-F2013、 MSP430FR2100、 MSP-FET、 MSP-EXP430FR6989、 MSP-EXP430FR5739、 MSP430FR5949
工具/软件:Code Composer Studio
在 DRV8876EVM_slvubg7b.pdf 的第3页之后、我们提供了外部电源并按照建议将 eZ430-F2013连接到 J6 (我认为)。
(并且我们能够使用 CCS9.1.0导入和构建 DRV887xEVM_FW_1P3项目文件、正如您在随附的屏幕截图中看到的那样)
但当我们尝试连接时、会看到突出显示的错误。 此外、 通过 E2E 搜索、https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/863170 声称 eZ430-F2013无法刷写 MSP430FR2100。
那么、为什么在 DRV8876EVM_slvubg7b.pdf 中建议使用 eZ430-F2013? 我们的连接是否有问题(尤其是 J6)?
我们可以更好地使用 Launchpad 或 MSP-FET。 尽管 eZ430-F2013连接器可方便地连接到 DRV8876EVM J6连接器。
将 CCS 连接到 DRV8876EVM 上的 MSP430FR2100的最佳方法是什么?
请参阅下面的屏幕截图。