This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8876EVM:使用 eZ430-F2013进行闪存和调试?

Guru**** 2502075 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876EVM, MSP430FR2100, MSP-FET, MSP-EXP430FR5969, MSP-EXP430FR6989, MSP-EXP430FR5739, MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/869576/ccs-drv8876evm-flash-and-debug-with-ez430-f2013

器件型号:DRV8876EVM
主题中讨论的其他器件:eZ430-F2013MSP430FR2100MSP-FETMSP-EXP430FR6989MSP-EXP430FR5739MSP430FR5949

工具/软件:Code Composer Studio

在 DRV8876EVM_slvubg7b.pdf 的第3页之后、我们提供了外部电源并按照建议将 eZ430-F2013连接到 J6 (我认为)。

(并且我们能够使用 CCS9.1.0导入和构建 DRV887xEVM_FW_1P3项目文件、正如您在随附的屏幕截图中看到的那样)  

但当我们尝试连接时、会看到突出显示的错误。  此外、 通过 E2E 搜索、https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/863170 声称 eZ430-F2013无法刷写 MSP430FR2100。  

那么、为什么在 DRV8876EVM_slvubg7b.pdf 中建议使用 eZ430-F2013?  我们的连接是否有问题(尤其是 J6)?

我们可以更好地使用 Launchpad 或 MSP-FET。 尽管 eZ430-F2013连接器可方便地连接到 DRV8876EVM J6连接器。   

将 CCS 连接到 DRV8876EVM 上的 MSP430FR2100的最佳方法是什么?

请参阅下面的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    用户指南不应说明可以使用 eZ430工具对 EVM 进行编程。 删除该声明的更改已被请求、我希望指南更新需要几个工作日。

    我知道 MSP-EXP430FR5949 launchpad 可以通过 EVM 的 J6连接器对 EVM 进行编程,方法是移除 U1,并在从 V+引脚到 GND 焊接的 J21上添加一个4引脚斜角插头。

     您可以订购 MSP-EXP430FR5949和4引脚斜角公头、以便进行编程。

    它         是50引脚。 比4引脚选项更便宜。 您可以购买它并将其切割为4个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、

    感谢您的更新。  有趣的是、除了 MSP-EXP430FR5969、我有每个 Launchpad (假设这是上面的拼写错误? MSP-EXP430FR5739或 MSP-EXP430FR6989是否起作用?)。  将与 DigiKey 器件一起订购。

    您是否有可开机自检设置的图片?

    连接4根导线会让我感觉更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe G、您好!

    5969 launchpad (是的、这是一个拼写错误)。 我现在没有图片。

    EP 团队的人员可以确认您是否可以使用这些 LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe G、您好!

    我测试 FR6989 LaunchPad 以将代码下载到 FR2111中。 它的工作原理。

    这就是您所需要的、  eZ430-F2013 无法将代码下载到 FR2111中。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速更新、我们离线提出了2个替代方案。 不喜欢首先需要在 MSP-EXP430FR5949上取消对 MSP430FR5949的描述、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在机械方面,我看不到在 DRV8876EVM 上执行此操作的可靠、简单的方法,因为它具有类似 eZ430-F2013的4引脚微型连接器。  

    随附的解决方案更易损坏、但至少不需要进行卸载。

    这种 J21型连接器面临的机械工程挑战。 但 SBW 很好、我们只需要2个信号引脚(除了电源和接地)。 红色线夹是 RST、白色线夹是 TST。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一点是、您现在可以 单步执行 DRV 代码。