This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:关于 DRV120

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV120, DRV103, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/889093/drv120-regarding-drv120

器件型号:DRV120
主题中讨论的其他器件: DRV103DRV110

根据数据表、它提到我们需要提供 PWM 信号来控制电磁阀。 是否可以通过向 DRV120的输入端提供 GPIO 信号来打开/关闭电磁阀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyson、您好!

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可能会在3/18/20之前收到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyson、您好!

    使能输入是开/关控制。 使能最大低电平为1.3V、最小高电平为1.65V、绝对最大输入电压为7V

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 custin 的回应。 DRV103符合我们的要求、因为我们的线圈电流为1A。 如果您已准备好 DRV103设计、请与我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyson、您好!

    电流高于250mA 的 DRV120功能等效器件为 DRV110、功率器件为外部器件。

     如果您计划使用 DRV103、请启动新的 E2E 主题。

    此致、

    Costin