请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV120 主题中讨论的其他器件: DRV103、 DRV110
根据数据表、它提到我们需要提供 PWM 信号来控制电磁阀。 是否可以通过向 DRV120的输入端提供 GPIO 信号来打开/关闭电磁阀?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.