This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625-EP:在峰值电流指令时、高侧驱动器 MOSFET 损坏

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/885531/uc2625-ep-high-side-driver-mosfets-damaged-at-peak-current-command

器件型号:UC2625-EP
主题中讨论的其他器件:UC2625

使用图9 (数据表)快速高侧 P 通道驱动器设置

UC2625设置:  

PWM:200kHz

期间:7美元

电流命令(至引脚1):3.0V

电机 V:36V

Rsense:10m Ω

问题:2.7V 电流命令后丢失 PWM。 RMS 电流在15Arms 达到电机峰值。 循环几次。 PUA、PUB、PUC 多次失败、花费大量资金。

请尽快帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    麦克斯韦

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    您是否在 PUA/B/C 上测量了波形? 我们希望看到这些引脚在同一负载下的波形、这些引脚会导致器件损坏。

    此致、

    -Adam