请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2625-EP 主题中讨论的其他器件:UC2625
使用图9 (数据表)快速高侧 P 通道驱动器设置
UC2625设置:
PWM:200kHz
期间:7美元
电流命令(至引脚1):3.0V
电机 V:36V
Rsense:10m Ω
问题:2.7V 电流命令后丢失 PWM。 RMS 电流在15Arms 达到电机峰值。 循环几次。 PUA、PUB、PUC 多次失败、花费大量资金。
请尽快帮助