This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:DRV10987

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/896330/drv10987-drv10987

器件型号:DRV10987

我们正在探索将 DRV10987的 V3P3连接到其他 IC 上的可能性 负载电流5mA。

  1.  带电阻器的降压稳压器的 IV3P3_MAX 电流是多少(线性模式)?
  2. 在 SW 引脚上连接47uH 电感器的5V 降压稳压器的开关频率是多少(对于~5mA 负载电流)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    V3P3 LDO 的最大外部负载电流为20mA。

    2.稳压器的开关频率不恒定,会随负载而变化。 测量5mA 负载下的电流纹波频率应可为您提供该负载下的开关频率。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    您能否交叉检查第一个问题的答案? 数据表建议线性模式下为5mA (下面的屏幕截图)。 在我的应用中、我需要3.3V@15mA 的电源/电源为数字变阻器供电

     

    问题:  带电阻器的降压稳压器的 IV3P3_MAX 电流是多少(线性模式)?   答案。 V3P3 LDO 的最大外部负载电流为20mA。

     

     根据数据表、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题与 IV3P3_MAX 有关。 IV3P3_MAX 是 来自3.3V LDO 的最大负载电流、为20mA。  

    线性模式下降压稳压器的输出电压为5V (典型值)。 此降压稳压器的最大负载电流为5mA。

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将再次粘贴问题和答案。

    问题:  带电阻器的降压稳压器的 IV3P3_MAX 电流是多少(线性模式)?   答案。 V3P3 LDO 的最大外部负载电流为20mA。

    这是5mA。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sadashiva、

    是的、你是对的。 让我解释一下。 DRV10987在线性和降压模式下具有一个降压稳压器。 该稳压器的输出电压为5V。 此外、该器件还具有3.3V LDO 和1.8V LDO。 当降压稳压 器处于降压模式时、3.3V LDO 的最大负载电流为20mA;当降压稳压器处于线性模式时、最大负载电流为5mA。 由于您提到需要3.3V@15mA 的电源/电源为数字变阻器供电、因此当降压稳压器处于线性模式时、您可能无法使用3.3V LDO。  

    此致、

    Vishnu