我们正在探索将 DRV10987的 V3P3连接到其他 IC 上的可能性 负载电流5mA。
- 带电阻器的降压稳压器的 IV3P3_MAX 电流是多少(线性模式)?
- 在 SW 引脚上连接47uH 电感器的5V 降压稳压器的开关频率是多少(对于~5mA 负载电流)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sadashiva、
是的、你是对的。 让我解释一下。 DRV10987在线性和降压模式下具有一个降压稳压器。 该稳压器的输出电压为5V。 此外、该器件还具有3.3V LDO 和1.8V LDO。 当降压稳压 器处于降压模式时、3.3V LDO 的最大负载电流为20mA;当降压稳压器处于线性模式时、最大负载电流为5mA。 由于您提到需要3.3V@15mA 的电源/电源为数字变阻器供电、因此当降压稳压器处于线性模式时、您可能无法使用3.3V LDO。
此致、
Vishnu