This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要产品选择和组装方面的帮助

Guru**** 2554690 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/893935/need-help-with-product-selection-and-hook-up

主题中讨论的其他器件:UCC23513

我正在进行一个实验项目、需要专用的电机控制器来实现我所需的结果。 您的客户服务部门建议我来这个 e2e 部分与更高级的工程师交流。

 我正在使用一个改用途的三星36极3相直流电机驱动器、该驱动器最初是为洗衣机电机设计的。 PN# DC31-00049A

我想使用介于300到800VDC 之间的高直流电压脉 冲和 介于2.5Khz 和30kHz 之间的高频脉冲。 我所需的电流消耗将小于电源的5安。  我想用两个参数中的任何一个或两个来控制电机扭矩和速度。   转速计输入、用于在  负载变化时保持1800 RPM 的速度控制 。

我还需要有关控制器布线以及软件和 PC 连接方面的帮助。

这是您的员工可以帮助的吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    BLDC 目前仅提供最大100V 的驱动器。 对于300-800V、您需要一个独立的栅极驱动器 IC、例如:

    http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/overview.html

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、这是一个很好的信息。

    因为我不是一名工程师、但在电子和电气应用领域有着深厚的背景-这对我来说是一个新领域、我尝试吸收尽可能多的知识。 我正在尝试完成这个项目、但我不能犯错。 这些器件价格昂贵、我不想烧毁任何器件。

    我正在保存所有这些信息、当我收集到足够的信息并充满信心时、我会进行购买并执行此操作。

    再次感谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    很高兴为您提供帮助、我明白了。

    如果我现在已经回答了您的问题、请单击"这个已解决的我的问题"绿色按钮、这将对我们大有帮助。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然这是一个很好的信息、可以进一步帮助我、但我仍然不确定我需要哪些器件来实现我的目标。 我仍然需要有关连接的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、  

    我会将您的帖子转至负责较高电压器件的组、帖子不会移动。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、你非常善良和乐于助人。 我想我最终会获得我所寻求的信息-这里似乎有很多人愿意提供帮助。 再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我们是负责栅极驱动器的小组。 我们无法像您要求的那样帮助您进行控制器和 PC 连接、这超出了我们的领域。

    但是、我们仍然可以为您提供一些良好的起点。 您的设计中将需要(隔离式)栅极驱动器、我们有许多使用我们器件的参考设计、您可能会发现这些器件非常有用。


    首先、我将推荐这款采用 UCC23513 http://www.ti.com/tool/TIDA-010025的三相逆变器参考设计

    TI 的参考设计指南将深入介绍每个系统 PCB 布局、BOM、原理图等 我们强烈建议您查看这些内容、我认为这些内容对于您的完整设计非常有用。


    TI 还有一个电机驱动应用站点、位于此处。 这是一个开始的好地方。

    http://www.ti.com/applications/industrial/motor-drives/

    下面的链接提供了有关电机驱动设计的大量参考:

    http://www.ti.com/applications/industrial/motor-drives/reference-designs.html#search?applid=120,907

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题已得到解答、请按绿色按钮告知我。 否则、如果您有更多问题、请告知我们。

    最好

    Dimitri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dimitri James 的回应、并花时间与我一起尝试帮助我。 我已经被分配到 TI 的几个人、每个人都在尝试回答我的问题。

    我不是一名工程师、虽然我在电子领域有着深厚的背景、但我还是一名电子仪器技术人员。 并对化工厂的过程控制进行维护。

    我尝试将这个项目组合在一起之前从未完成过、大多数电气工程师认为这是不可能的。 另一方面、我认为这是可能的、并且已经看到一个原型正在运行。

    我正在使用一 个三相12极(36个线圈) BLDC 磁鼓电机 、该电机已被重新用于驱动发电机。 原理是在25至30kHz 的高频下使用400至800V 的高压直流脉冲-基本为所有电压和极小的电流。 无线电射频电压来驱动鼓形电机。 通过控制电压和/或频率、将调整驱动电机的速度和扭矩。 我将此电机耦合到50 kW 220 VAC 发电机。 我的意图是通过反馈少量电源来为驱动电路供电、使其"自动运行"。  这是一个指向我正在使用并想要驱动的电机的链接-

    https://encompass.com/item/8174994/SMG/DC96-01218E/?gclid=CjwKCAjwvZv0BRA8EiwAD9T2VQShEyTBd0NBYZ_hmxLFD__ARUCAZdw4k8DqZ3fJmYM0JREqdEN6dBoCdaEQAvD_BwE

    我已经插入了一张我所放封装的图片-底线是我真的不知道我需要什么 TI 控制器件来驱动这个电机以实现1800rpm 并保持所有负载。 我希望 TI 有人可以考虑这个问题、并建议一个能够运转电机的驱动系统。 另外、如果您可以将我的主电子邮件与 jlsmith86@cox.net 上的所有回复一起复制、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的文章。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dimitri 的回答。 我与 TI 的几位人员进行了沟通、他们都在努力帮助我处理我要整合的应用。  顺便说一下、感谢所有这些。 TI 的人员确实在努力提供帮助。  

    到目前为止、建议的器件是如何达到我的要求的。 直流驱动系统的电压最高仅为100V 直流。 我只对直流驱动器感兴趣(而不是交流)

    最后、我要尝试组合一个 三相 、0至800 VDC (可变) 脉冲驱动器、频率为25kHz 至35khz (可变) 、由单个直流电源供电。 电流实际上不是一个问题、因为理想情况下电流会尽可能低。 小于5安。 如果需要、我能够提供位置传感器。 不需要制动器。 我使用的三相 BLDC 电机、如果由这样的系统驱动、则能够产生高达200磅的扭矩。 这远远超出了我驱动我想要以1800 rpm 转速运转的发电机单元所需的速度。

    我不知道 TI 是否有这样的系统。 这就是我尝试咨询 TI 专家的原因。

    另一种选择是能够将100 VDC 驱动单元的输出放大到所需的最大800 VDC -无论哪种方式、BLDC 电机的最终输入都必须是上面列出的内容。

    如果 TI 没有我描述的内容、我建议您的研发部门忙起来进行开发。 在中国,他们已经在这方面开展工作,但目前还没有任何东西可以投入市场。 这将是一种以极低的耗电量驱动直流电机的新方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我认为 TI 为您提供的最佳参考是您参考的 Dimitri 参考设计。

    UCC23513 http://www.ti.com/tool/TIDA-010025

    这可能是您的起点、然后您可以开发定制代码来执行不同的调制技术。  

    遗憾的是、我认为我们目前还没有为您提供更多服务。  祝您的项目顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 TI 全体员工给予我如此关注并努力帮助我的项目。 但是、我似乎并不具备选择您的产品所需的知识、而这些产品将满足我的要求。 我的资金有限、因此不能错误选择错误的器件 或进行错误的连接、从而烧毁电子产品。

    实验会很有趣,但我不能这么做。

    因此、除非 TI 做出了一些改变、并且他们制造了一个更直接的器 件来满足我的需求、否则我只需在其他地方寻找解决我的问题的解决方案。

    您的 TEEM 一直很出色。 感谢您的试用。