我正在进行一个实验项目、需要专用的电机控制器来实现我所需的结果。 您的客户服务部门建议我来这个 e2e 部分与更高级的工程师交流。
我正在使用一个改用途的三星36极3相直流电机驱动器、该驱动器最初是为洗衣机电机设计的。 PN# DC31-00049A
我想使用介于300到800VDC 之间的高直流电压脉 冲和 介于2.5Khz 和30kHz 之间的高频脉冲。 我所需的电流消耗将小于电源的5安。 我想用两个参数中的任何一个或两个来控制电机扭矩和速度。 转速计输入、用于在 负载变化时保持1800 RPM 的速度控制 。
我还需要有关控制器布线以及软件和 PC 连接方面的帮助。
这是您的员工可以帮助的吗?