This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:堵转电流功耗

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161775/drv8243-q1-stall-current-power-dissipation

器件型号:DRV8243-Q1

尊敬的团队:

我们有 H 桥功率耗散应用手册、但其中不包括堵转电流的功率耗散。 我们如何计算堵转电流的功耗? 总功率耗散=工作电流耗散+堵转电流耗散、对吧?

  工作电流   堵转电流/持续时间 频率
首款 DRV8243-Q1 1A 2A/2s 10kHz
第二个 DRV8243-Q1 0.5A 1.5A/2s 10kHz
第三个 DRV8243-Q1 0.5A 1.5A/2s 10kHz

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    在失速电流期间、没有额外的工作电流、它将只是失速电流。  因此、失速期间的总功率耗散=堵转电流耗散。   

    在失速情况下、产生的热量是施加到电机的功率(电压*电流)、因为产生的机械功率为零(转矩* ang)、所有这种功率都会浪费。 速度= 0)。

    如果您还没有、不妨查看技术文档  https://www.ti.com/product/DRV8243-Q1#tech-docs 中的"全桥驱动器结温估算器(修订版 B)"计算工具

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的帮助!

    在计算功率耗散时如何选择输入类型? 如果客户的占空比为50%、应选择哪种类型?  

    根据 H 桥功率耗散应用手册、我计算出的功率耗散如所附的 Excel 所示。 当器件使用高侧再循环时、功率耗散为0.34W。 那么、如何输入用户输入#9? 当我按如下方式输入时、我看不到结温变化、原因是什么?

    对于堵转电流,Pstal=VM*i=13.5V*2A=27W,如何考虑2秒的持续时间? 如何计算温升? RθJA 温度上升=27W*Δ T =837C?

    e2e.ti.com/.../DRV8243_2D00_Q1--power-dissipation.xlsxe2e.ti.com/.../Calculating-Power-Dissipation-for-a-H_2D00_Bridge-or-Half-bridge-driver.pdf

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    感谢您的提问。

    对于这种情况、选择1是很好的选择。 请参阅以下内容。 "如何使用"选项卡显示指令。

    -需要为 PWM 情况估算提供负电流。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    我认为您的图片没有显示功率耗散。 我不需要负载电流曲线、我需要功率耗散和温升。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    功率显示在热量计算器中。 0.01+0.22= 0.32W

    此致

    Shinya Morita