请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 您好、专家、
我正在阅读 DRV8718-Q1 D/S、我有一些问题:
- 为什么 Vgslx 上没有米勒平坦区?

- 以下红色圆圈部分在出生地点有什么作用? 谢谢。

BR、
ElecCheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我正在阅读 DRV8718-Q1 D/S、我有一些问题:


BR、
ElecCheng
如果电源短路、例如通过高 FET 或电机接线、则比较器用于检测低 FET 中的高电流。 短路的高电流会导致较低 FET D 至 S 处的压降、并由比较器检测到、并在 RC 滤波器抗尖峰脉冲后滤除正常噪声、然后触发逻辑关闭受影响的较低 FET 以避免损坏。
我认为波形仅用于逻辑和计时目的、而不是实际栅极信号的详细示波器副本。
顺便说一下、下次您应该在图片中包含图表编号、因为我不得不花更多时间在数据表中查看该编号、因为我不知道要查找哪个页面。