This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:有关 drb8718-Q1的问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162361/drv8718-q1-question-about-drb8718-q1

器件型号:DRV8718-Q1

您好、专家、

我正在阅读 DRV8718-Q1 D/S、我有一些问题:

  • 为什么 Vgslx 上没有米勒平坦区?  

  • 以下红色圆圈部分在出生地点有什么作用? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496843" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162361/drv8718-q1-question-about-drb8718-q1 "]
    • 以下红色圆圈部分在出生地点有什么作用? 谢谢。

    [/报价]

    如果电源短路、例如通过高 FET 或电机接线、则比较器用于检测低 FET 中的高电流。 短路的高电流会导致较低 FET D 至 S 处的压降、并由比较器检测到、并在 RC 滤波器抗尖峰脉冲后滤除正常噪声、然后触发逻辑关闭受影响的较低 FET 以避免损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496843" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162361/drv8718-q1-question-about-drb8718-q1 ]Vgslx 上为什么没有米勒平坦区?  [/报价]

    我认为波形仅用于逻辑和计时目的、而不是实际栅极信号的详细示波器副本。  

    顺便说一下、下次您应该在图片中包含图表编号、因为我不得不花更多时间在数据表中查看该编号、因为我不知道要查找哪个页面。