Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
您好!
我的 DRV2700压电式驱动器电路有一个大问题。 有些工作正常、有些工作不好。
即使是全新组装的 PCB 也会出现此问题。
将 DRV2700连接到5V、而不将使能引脚设置为高电平、一切正常。 但是、一旦将 ENABLE 引脚设置为高电平、 DRV2700将变得非常快、而且发热非常高。
输出上只有15V 电压(应为100V)
我尝试了具有相同结果的较低 Vout 设置。 我的布局几乎与评估板上的布局相同。
DRV2700是否存在任何已知问题或其他想法? 我在这里挣扎。
此致、谢谢
最大