This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700发热、发热! 原理图和布局类似于 EVAL 板

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/934341/drv2700-drv2700-gets-hot-and-die-schematic-and-layout-is-like-the-eval-board

器件型号:

您好!

我的 DRV2700压电式驱动器电路有一个大问题。 有些工作正常、有些工作不好。

即使是全新组装的 PCB 也会出现此问题。

将 DRV2700连接到5V、而不将使能引脚设置为高电平、一切正常。 但是、一旦将 ENABLE 引脚设置为高电平、 DRV2700将变得非常快、而且发热非常高。
输出上只有15V 电压(应为100V)

我尝试了具有相同结果的较低 Vout 设置。 我的布局几乎与评估板上的布局相同。

DRV2700是否存在任何已知问题或其他想法? 我在这里挣扎。

此致、谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Maximilian Pohl"]

     器件型号: DRV2700

    您好!

    我的 DRV2700 压电式驱动器电路有一个大问题。 有些工作正常、有些工作不好。

    即使是全新组装的 PCB 也会出现此问题。

    DRV2700连接 到5V、而不将使能引脚设置为高电平、一切正常。 但是、一旦将 ENABLE 引脚设置为高电平、 DRV2700 将变得非常快、而且发热非常高。
    输出上只有15V 电压(应为100V)

    我尝试了具有相同结果的较低 Vout 设置。 我的布局几乎与评估板上的布局相同。

    DRV2700是否存在任何已知问题 或其他想法? 我在这里挣扎。

    此致、谢谢

    最大

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maximilian、

    从输出中移除组件时、您是否具有相同的结果? 我是说、如果您将 OUT+和 OUT-输出悬空、您是否具有相同的行为?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的、我测试了它。 情况是一样的。 (已在新旧版本上测试)。
    芯片在我启用它的第一秒钟内会自行消除。

    此致

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您的回答。

    您可以尝试另一项测试吗? 您能否尝试向模拟输入中添加一些交流耦合电容器、例如 EVM 原理图的 C16和 C19:

    https://www.ti.com/lit/ug/slou403c/slou403c.pdf#page=25

    据我了解、升压转换器需要使用这些电容器来实现共模电压。 此外、您是否可以尝试让模拟输入也浮动(这些交流耦合电容器没有信号)?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速支持。

    我删除了 R8、R11、R11和 C8、以使模拟输入悬空。

    我不敢保证交流耦合电容器能够为我工作。 我想将 DRV2700与直流信号(DAC 输出)配合使用

    现在、输出上有10V 电流、但5V 电源提供0.7安培电流。

    此致

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我刚刚注意到、我已将引脚9 (NC)连接到 GND。
    因为这显示在数据表中(布局示例部分)。
    但在评估原理图上、该引脚是悬空的、这是否会成为问题? 但为什么它会出现在数据表中?

    我想这也是你几个月前就已经被人吓了的问题:

    此致

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    这肯定是一个问题。 如果从 GND 移除 NC 引脚、您是否有更好的结果?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    请问您对此有什么反馈吗? 如果从 GND 上移除 NC 引脚、您是否获得了更好的结果?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的帮助。 我还没有时间测试它。 希望明天我将对其进行测试。
    我将向您通报结果。

    此致

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    如果您对此有其他详细信息、请告知我们。 我们很乐意提供更多支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    因此、我最终有时间对其进行测试。

    它不是 GND 引脚作为我的第一个输出。 我发现我使用的电感器工作不正常。
    可能是因为它的频率很高。 但数据表中没有找到合适的电感器。
    我现在使用推荐的电感器。

    因此、它在 NC 引脚连接到 GND 的情况下工作!

    现在一切都在正常工作。 非常感谢!

    此致

    最大