大家好
我将 DRV8701E 版本与500W 24V 直流电机配合使用。 我使用了软启动几乎%10、并在1秒内将%10增加到最大值 速度。 我尝试了很多软启动的位置。 我还尝试了700Hz 至20kHz 的 PWM 信号、但我没有解决这个问题。 2200uF 电容器已放置+和-条线路。
如果我使用了空载或小负载的电机、则没有问题。 如果我要在正常负载下使用、电机将在一段时间后不启动或停止、并产生故障。
我已检查 AVDD 和 VCP 在发生故障时是否正常。 两个选项是 外部 FET 过载和 前置驱动器故障。
我使用了 IRF1405、Qg 的典型值为170nC (最大值为260nC)。 我认为 MOSFET Qg 是一个问题。 我明天将检查三个不同的 MOSFET、分别 是 IXTP110N055T2 (110A)、IXTP140N055T2 (140A)和 IXTP200N055T2 (200A)。 QG 小于100nC。
您是否知道这有什么问题? 我在下面附上了原理图。