This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8701E 在加载时不能启动或停止

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/965186/drv8701-drv8701e-don-t-start-or-stop-for-a-while-at-load

器件型号:DRV8701

大家好

我将 DRV8701E 版本与500W 24V 直流电机配合使用。 我使用了软启动几乎%10、并在1秒内将%10增加到最大值 速度。  我尝试了很多软启动的位置。 我还尝试了700Hz 至20kHz 的 PWM 信号、但我没有解决这个问题。 2200uF 电容器已放置+和-条线路。

如果我使用了空载或小负载的电机、则没有问题。 如果我要在正常负载下使用、电机将在一段时间后不启动或停止、并产生故障。

我已检查 AVDD 和 VCP 在发生故障时是否正常。 两个选项是 外部 FET 过载和 前置驱动器故障。  

我使用了 IRF1405、Qg 的典型值为170nC (最大值为260nC)。 我认为 MOSFET Qg 是一个问题。 我明天将检查三个不同的 MOSFET、分别 是 IXTP110N055T2 (110A)、IXTP140N055T2 (140A)和 IXTP200N055T2 (200A)。 QG 小于100nC。  

您是否知道这有什么问题? 我在下面附上了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    llkay、

    对于直流电机、负载与绕组电流成正比。 软启动需要检查输出电流压摆率。 它与输出电压斜升相关。 但是、输出电压斜升与输出电流斜升不同。 这就是空载不成问题的原因、由于 软启动电流电平不同、正常负载在一段时间后不会启动或停止。

    请检查输出电流以了解软启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 王丽

    感谢您的回答。 我更改了 MOSFET、但它不起作用。 之后、我检查了软启动算法、而我解决了将电流控制添加到软启动算法中的问题。