This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106-Q1:将 DRV8106用作集成高侧前置驱动器

Guru**** 1144240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/957558/drv8106-q1-using-the-drv8106-as-in-integrated-high-side-pre-driver

器件型号:DRV8106-Q1

我希望使用 DRV8106作为高侧前置驱动器来驱动背对背 MOSFET (不带低侧半桥 MOSFET)、因为它提供集成式浮动电流感应、可编程驱动强度以及故障检测和报告(大多数高侧前置驱动器不具有此功能)。  TI 是否对此类配置有任何已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我需要向团队核实集成保护功能是否存在任何问题。  我创建了一个简短的图片、用于进行交谈。  它是否与您想要做的事情接近?  电流是否总是从 A 流向 B、还是这是双向开关?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    感谢您的回复、简要地展示了我的应用(尽管我可以将 SLx 接地、如果有需要、也可以通过电容将 GLx 接地)。  我计划允许(并切断)两个方向的电流。  节点 A 将始终具有 DRV8106的电压范围内的电压、但节点 B 的电压范围可能介于0V 和略高于 A 伏之间。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    就像这样、团队已经在谈论这一概念。  需要注意一些注意事项。  如果我们能够在下周大家离开度假之前得出结论、我将在周五与您联系。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    您的团队是否能够得出结论?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    看起来我的回复没有发布。  我们正在创建用于测试此应用的电路板。  总的来说看起来很可行、但在说"去试"之前、我们要测试一些项目。  董事会应在12月中旬返回、并在假期前获得初步结果。  如果时间范围不适合您、这是可以理解的。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    出于会计目的、我将关闭此线程、但当我们在测试板上获得结果时、我将会返回。  希望在假期之前拥有电路板、并会在有任何变化时提供建议。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    假日前是否仍可收到此信息?  如果您可以分享接收和测试的日期、我将不胜感激。

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将与团队核实-感谢您的提醒!

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我们将在下周获得电路板、测试将于1月的第一周开始。  我会随时向您提供最新信息。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    新年快乐!  您的团队是否收到了电路板并能够开始测试?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您新年快乐、Mike!

    是的、我们现在收到了电路板并进行了测试。  我们计划下周提供测试结果。  我将在下周三向您提供最新信息、如果我们有结果、请尽快更新。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    您的团队是否能够执行您提到的测试、或者您是否有新的目标?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、测试仍在进行中、到目前为止看起来很好。  目前已完成正向测试、现在查看反向行为。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    是否有反向测试的更新?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    更新在上周停止运行、我已请求最新状态。  明天或星期四我们应该会听到。

    此致、
    Mike