This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:有关 VDD 电源电压的绝对最大额定值的更多信息

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17484F4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/962708/drv2510-q1-more-information-on-the-absolute-maximum-rating-of-supply-voltage-to-vdd

器件型号:DRV2510-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD17484F4

大家好、

 从数据表可以看出、VDD 端口、直流30V 电源电压和40V 短脉冲的绝对最大额定值、曝光时间长达400ms。

您能否提供有关 VDD 端口的更多信息?

如果 VDD 暴露于峰值电压为50V 或114V 的极短脉冲。

短周期(在这些50V 或114V 中)不会对 IC 造成损坏的方式。

此致、

尹琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    为了澄清绝对最大额定值暴露、必须了解过大的电流会导致过热、从而损坏内部无源和有源组件。

    对于某些特定情况、我们指定了暴露时间、因为恒定暴露在该绝对最大水平下需要一段时间来加热器件以导致损坏。 如果电压暴露非常快(低于您提到的400ms)、器件将无法达到最小内部热水平来损坏器件。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     根据 CSD17484F4的数据表、如下链接所示

     https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/csd17484f4.pdf?ts=1607500382308&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fja-jp%252Fpower-management%252Fmosfets%252Fn-channel-transistors%252Fproducts.html

     图1。 瞬态热阻抗和图10。 数据表中的最大安全工作区。

    使用 DRV2510时、您可能会帮助提供瞬态热阻抗和最大安全工作区的信息。

    请注意、

    尹琳。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    关于最大安全工作区、遗憾的是、我们只获得了绝对最大额定值的数据。 如果器件遵守这些限制、我们可以保证器件不会损坏。

    关于瞬态热阻抗数据、我只获得了该器件的一些信息。 有关详细信息、请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../16PWP_5F00_15605_5F00_DRV2510_2D00_Q1_5F00_Transient_5F00_Thermal_5F00_Impedance.xlsx

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     感谢您的信息。

     如下面所示、还有更多两个用途。

    1.  图中横轴时间的定义是什么。
    2.  该测量结果 来自哪个点剂量。   是内部调节器的结果吗?  

     

    请注意、

    尹琳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    您能否提供有关这两个问题的更多详细信息? 我不清楚这些问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    时间的定义是什么。

    其次、我们要 从这次与热阻间的关系图中估算电源电压到 VDD 的绝对最大额定值。  因此、我们想知道该测量值是否来自器件内部的稳压器 FET。


    此致、

    尹琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    该时间以对数刻度定义。 它基本上是从起始点定义的、直到达到稳定状态。

    VDD 电源电压的绝对最大额定值与时间或此图无关。 最大电压为30V (如果 t < 400ms 曝光、则为40V)。 这是 θ JA (结至环境)测量值。

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.