主题中讨论的其他器件:CSD17484F4
大家好、
从数据表可以看出、VDD 端口、直流30V 电源电压和40V 短脉冲的绝对最大额定值、曝光时间长达400ms。
您能否提供有关 VDD 端口的更多信息?
如果 VDD 暴露于峰值电压为50V 或114V 的极短脉冲。
短周期(在这些50V 或114V 中)不会对 IC 造成损坏的方式。
此致、
尹琳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
从数据表可以看出、VDD 端口、直流30V 电源电压和40V 短脉冲的绝对最大额定值、曝光时间长达400ms。
您能否提供有关 VDD 端口的更多信息?
如果 VDD 暴露于峰值电压为50V 或114V 的极短脉冲。
短周期(在这些50V 或114V 中)不会对 IC 造成损坏的方式。
此致、
尹琳
您好、Luis、
根据 CSD17484F4的数据表、如下链接所示
图1。 瞬态热阻抗和图10。 数据表中的最大安全工作区。
使用 DRV2510时、您可能会帮助提供瞬态热阻抗和最大安全工作区的信息。
请注意、
尹琳。
您好、Yun、
关于最大安全工作区、遗憾的是、我们只获得了绝对最大额定值的数据。 如果器件遵守这些限制、我们可以保证器件不会损坏。
关于瞬态热阻抗数据、我只获得了该器件的一些信息。 有关详细信息、请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../16PWP_5F00_15605_5F00_DRV2510_2D00_Q1_5F00_Transient_5F00_Thermal_5F00_Impedance.xlsx
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Yun、
该时间以对数刻度定义。 它基本上是从起始点定义的、直到达到稳定状态。
VDD 电源电压的绝对最大额定值与时间或此图无关。 最大电压为30V (如果 t < 400ms 曝光、则为40V)。 这是 θ JA (结至环境)测量值。
https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.