This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:有关 VDD 电源电压的绝对最大额定值的更多信息

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17484F4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/962708/drv2510-q1-more-information-on-the-absolute-maximum-rating-of-supply-voltage-to-vdd

器件型号:DRV2510-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD17484F4

大家好、

 从数据表可以看出、VDD 端口、直流30V 电源电压和40V 短脉冲的绝对最大额定值、曝光时间长达400ms。

您能否提供有关 VDD 端口的更多信息?

如果 VDD 暴露于峰值电压为50V 或114V 的极短脉冲。

短周期(在这些50V 或114V 中)不会对 IC 造成损坏的方式。

此致、

尹琳