This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:DRV8432热计算

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163028/drv8432-drv8432-thermal-calculation

器件型号:DRV8432
主题中讨论的其他器件: DRV8245-Q1

大家好、我对 DRV8432热计算有疑问

DRV8432的规格显示它可以输出2*7A 连续电流和2*12A 峰值电流。

℃热计算时、如果输出2*7A 电流、则 Tj 将为311 μ A、远远超出最大 Tj 150 μ A

下面是热性能的计算

  • TJ= Ta+Tr ü RθjA * PD
  • Pd=Imax^2*(rds (on) high+ rds (on) low)*2.
  • Imax=7A
  • RDS (on) HIGH = RDS (on) LOW = 0.11Ω Ω
  • RθjA℃= 13.3 μ A/W
  • TA=25℃
  • ℃=25+13.3*21.56=311 μ H

℃我们要将 Tj 保持在150 μ A 以下、并使用两个全桥驱动两个 BDC 电机、则最大电流不应超过2*4.6A、这与2*7A 的输出电流不匹配

您能帮我回答我的困惑吗?请告诉我可以使用此 IC 输出2*6.2A 的连续电流

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表中的13.3数字是您使用的散热器上的一个小 misleading..depends。  请参阅数据表中的第10.3节、更好地了解如何计算计划使用的散热器的 theta-JA。  这些数字通常以小于5的低位为单位、然后数学运算将会生效。   

    但是、如果您想考虑较低的 Rdson 选项、请查看 DRV8245-Q1。  这是我们产品系列中 Rdson 最低的选项、由于您可以使用2个单独的器件、因此无需散热器。

    https://www.ti.com/product/DRV8245-Q1

    页面底部还有一个热量计算器。

    此致、

    Ryan