请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8432 主题中讨论的其他器件: DRV8245-Q1
大家好、我对 DRV8432热计算有疑问
DRV8432的规格显示它可以输出2*7A 连续电流和2*12A 峰值电流。
℃℃热计算时、如果输出2*7A 电流、则 Tj 将为311 μ A、远远超出最大 Tj 150 μ A
下面是热性能的计算
- TJ= Ta+Tr ü RθjA * PD
- Pd=Imax^2*(rds (on) high+ rds (on) low)*2.
- Imax=7A
- RDS (on) HIGH = RDS (on) LOW = 0.11Ω Ω
- RθjA℃= 13.3 μ A/W
- TA=25℃
- ℃=25+13.3*21.56=311 μ H
℃我们要将 Tj 保持在150 μ A 以下、并使用两个全桥驱动两个 BDC 电机、则最大电流不应超过2*4.6A、这与2*7A 的输出电流不匹配
您能帮我回答我的困惑吗?请告诉我可以使用此 IC 输出2*6.2A 的连续电流
非常感谢