This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705S-Q1EVM:DRV8705S

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162605/drv8705s-q1evm-drv8705s

器件型号:DRV8705S-Q1EVM

您好!

有关  DRV8705S 离线诊断的问题如下:

1/-对于上拉和下拉电流源的激活、是否总是需要激活每个半桥的上拉和下拉电流源?

 2/-可以激活两个上拉电流源(H 桥)或两个下拉电流源、以检测对电池短路/对地短路? 或激活单个电流源?  

3/-如果 VDS 比较器的四个输出返回"1"、驱动器是否返回故障标志?

 4/-驱动器是否仅在至少有两个 VDS 输出为"1"时才返回标志?

 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子、因为这是重复帖子。