请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705S-Q1EVM 您好!
有关 DRV8705S 离线诊断的问题如下:
1/-对于上拉和下拉电流源的激活、是否总是需要激活每个半桥的上拉和下拉电流源?
2/-可以激活两个上拉电流源(H 桥)或两个下拉电流源、以检测对电池短路/对地短路? 或激活单个电流源?
3/-如果 VDS 比较器的四个输出返回"1"、驱动器是否返回故障标志?
4/-驱动器是否仅在至少有两个 VDS 输出为"1"时才返回标志?
此致。