This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:高侧栅极和高侧源极下降波形

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162518/drv8703-q1-high-side-gate-and-the-high-side-source-falling-waveform

器件型号:DRV8703-Q1

您好!

两个 DRV8703-Q 的高侧栅极和高侧源极的波形不同。

我想知道这样做的原因。

下面的波形是分别具有两个 DRV8703-Q 的 H 桥电路的测量死区时间。

高侧栅极为黄色、高侧源极的栅极为绿色。

 

 

在每个波形中、确认 MOSFET 关闭、因为高侧 N 沟道 MOSFET 的 Vgs 为0V。

但是,一个是平稳下降,另一个是急剧下降。

我想知道两个 DRV8703-Q 上的下降波形为何不同。

 

H 桥电路如下图所示。

波形的测量点是 Q4的栅极和源极。

两个 DRV8703-Q 的 TDEAD 和 IDRIVE 设置是相同的。

下图中的红色框是设置值。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我在24小时内进行调查并向您提供反馈。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495520" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162518/drv8703-q1-high-side-gate-and-the-high-side-source-falling-waveform "]

    两个 DRV8703-Q 的高侧栅极和高侧源极的波形不同。

    我想知道这样做的原因。

    [/报价]

    您好、Sota、

    1.您为什么希望1000ns 的超长死区时间? 死区时间过长不好、因为它会导致电机电流失真、因此我建议在2个 FET 不相互交叉时将死区时间减少到最小。 在此死区时间内、SH1 (Q4源极)信号悬空、因此上述信号可能具有任何电压值、具体取决于另一个半桥(CH2)的状态和电机的 BEMF。  

    2.我认为:顶部图片显示了在死区时间内 SH1的斜降、这是正常情况、因为 SH1在 SH2上的降压为0v。 底部图片显示由于惯性滑行期间的电动机 BEFM 或由于 CH2 FET 不工作而导致 SH1浮动约为30V。 如果您对此感兴趣、请将 SH2的波形与 SH1一起发布、然后很容易看出原因。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为顶部和底部波形是在不同的电机电流条件和 SH 条件下测得的。 如下所示、根据电机电流、我们看到一些不同的情况。  

    我建议使用 GH1和 GL1同时测量 SH1引脚和电机电流。 然后、我们可以检查我们如何看到差异。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="36147" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162518/drv8703-q1-high-side-gate-and-the-high-side-source-falling-waveform/4373643 #4373643"]我建议使用 GH1和 GL1同时测量 SH1引脚和电机电流。 然后、我们可以检查我们如何看到差异。

    您好!

    Sota 将 SH1的波形与 GH1和 GL1放在一起、我建议在不知道 SH2的电压的情况下、我们真的无法预期 SH1应该是什么样的、因为 SH1在 H 和 L FET 都关断的死区时间内取决于 SH2。

    流经 SH1的电流只是 SH1电压的镜像。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的发帖

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的建议。

    [引用 userid="106056" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162518/drv8703-q1-high-side-gate-and-the-high-side-source-falling-waveform/4373181 #4373181]1. 为什么您希望1000ns 的超长死区时间? 死区时间过长不好、因为它会导致电机电流失真、因此我建议在2个 FET 不相互交叉时将死区时间减少到最小。 在此死区时间内、SH1 (Q4源极)信号悬空、因此上述信号可能具有任何电压值、具体取决于另一个半桥(CH2)的状态和电机的 BEMF。[/引述]

    我认为你是对的。 我会重新考虑死区时间。

    [引用 userid="106056" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162518/drv8703-q1-high-side-gate-and-the-high-side-source-falling-waveform/4373181 #4373181]2. 我认为:顶部图片显示了在死区时间内 SH1的斜降、这是正常情况、因为 SH1在 SH2上被0v 下拉。 底部图片显示由于惯性滑行期间的电动机 BEFM 或由于 CH2 FET 不工作而导致 SH1浮动约为30V。 如果您对此感兴趣、请将 SH2的波形与 SH1一起发布、然后很容易看出原因。[/引述]

    我将测量它并发布结果。
    遗憾的是、我现在没有测量环境。 因此、发布结果需要一些时间。

    此致、

    Sota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya-San、

    感谢您的建议。

    我的示波器上有一个额外的 CHS、因此我将在执行 Brian 建议的测量时同时测量电流。

    此致、

    Sota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota、

    感谢您的更新。

    此致

    Shinya Morita