This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:电机驱动保护

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162227/drv8714-q1-motor-drive-protect

器件型号:DRV8714-Q1

尊敬的  

   我的客户使用 DRV8714-Q1、现在有三  个设计问题:

1) 1)  是否需要在 DRV8714-Q1输出 端口和 MOS 之间进行串行连接? 为了保护 DRV8714-Q1 、同时在极端环境中向输出端口(GH1 GL2)支付巨大的电流

2) 2)当 GH1 MOS 和 GL2 MOS  处于导通状态且 电机短路?时、是否存在任何保护电路、电流流向 GND、电流传感器不工作  

3)DRV8714-Q1 H 桥演示可参考?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    不必须使用串行电阻器、但我建议使用0hom 电阻器、如下所示。 通常情况下、有些客户使用该寄存器进一步缩短上升时间(如果需要)。 这只是可选的。

    2) 2) DRV8714-Q1具有 VDS 过流保护。 它测量外部 FET 的 VDS 电压、然后在 VDS 电压高于编程阈值时关闭 FET。

    3) 3) DRV871-Q1 EVM (评估模块)。  

    www.ti.com/.../DRV8714-Q1

    谢谢、

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的  

    感谢   你的答复,还有  其他 问题:

    DRV8714 电流 检测 需要  添加 串联 电阻器?还 建议使用0hom 电阻器?

      提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定"电流检测"是什么意思。 如果这意味着 VDS 过流保护、则0欧姆电阻器正常。 如果客户需要较慢的上升时间来打开 FET、则可能需要将0 Ω 电阻器放置在较高的电阻器上。  

    通常、上升时间可由 IDRIVE 电流控制、因此在大多数情况下、仅0欧姆是可以的。

    此致

    Shinya Morita