This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:高阻态期间的 GHA 响应

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/905533/drv8353-gha-response-during-hi-z-state

器件型号:DRV8353

同时在默认6x PWM 模式下对 DRV8353和采用 Y 配置连接的三相电机运行一些测试。 输入由以下信号控制:

以下是一些驱动器信号的捕获示波器图:  

CH1 (黄色)为 Inha、CH2 (蓝色)为 SHB、CH3 (青色)为 SHA、CH4 (绿色)为 GHA。  

我们认为我们了解除 GHA 之外的所有这些波形的电压。  在12us 点、Inha 关闭、因此 SHA 进入 HI-Z 它下降到地电平以下、以保持电流从 A 流过绕组至 B/C  但为什么 GHA 似乎遵循同样的响应?  我们希望驱动器将 GHA 拉至接地状态、因为 Inha 处于低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    当高侧 FET 关断时、GH 短接至 SH、以确保高侧 FET Vgs 为0V。 这有道理吗?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、这是合理的、并解释了我们看到的内容。   

    另一个问题:当器件最初上电但使能端关闭时、 SHX 引脚显示无电压(如预期的那样)。  当器件在所有 INx 输入保持低电平时启用时、在所有 SHx 引脚上测量接近 VDrain 的电压。 这似乎是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    是的、由于可能导致这种情况的架构、高侧栅极/源极中从器件内部存在200-300uA 泄漏路径。 由于栅极与源极短路、因此首次打开低侧 FET 时、电压应很容易耗散、而高侧 FET 将保持关断状态。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  

    现在、我意识到、如果我刚刚查看了方框图、我关于 HGx 响应的第一个问题非常明显。 我没有清楚地思考。

    Tahnkls 表示快速响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    这些是复杂的设备,不用担心:)。

    此致、

    -Adam