您好!
我想运行48V/2.1A 的 BLDC 电机、但无法找到适合我的范围的驱动器 IC。
源输入为:12 - 36VDC/10A 太阳能或24V 直流电池。
负载输出:48V/2.1A,BLDC 电机。
我需要一个驱动器 IC、它可以在对电池充电的同时降压/升压电源。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、Youhao Xi。
您支持的设计非常适合我、感谢您的支持、但我有一些疑问。
1) 1)是否需要设计四层 PCB?
2) 2)能否更改电感器或不同绕组的尺寸?
3) 3)建议的设计中使用的 MOSFET 是 BSC072N08NS5ATMA1、我是否可以使用采用 TO-220封装的不同 MOSFET?如果是、请建议我的器件型号和品牌、以便我可以实现更具成本效益的设计。
您说您需要在原始帖子中加载2.1A。 因此、这款2.5A 应涵盖您的应用。
要将输出电压调节至48V、您需要略微升高 R18。 请按照数据表了解 FB 电阻分压器选择公式。 请更改 R18。
我建议使用4层 PCB。 您可以更改电感器、但需要确保所选电感器满足您的应用需求。 数据表中有电感器选择指南。 您还可以更改 MOSFET。
为了简化您的设计、请选择具有相似电气参数 的电感器和 FET:电感、Isat、Rdc、MOSFET 额定电压和电流、RDS (on)和 Qg_total。 那么 您应该获得与参考设计相似的性能。
谢谢、
Youhao
您好 、Youhao Xi。
是的、 我在最初的帖子中说过2.1A 输出电流、但我希望将输出电流更改为5A 负载。
电路中需要更改哪些内容?
如果需要更改电感器值、那么首选值是多少?
有两种类型的电感器。 (L1:SER2915H-103KL)、(L2: XAL4020-102MEB)
在哪个电感器更改为"无源"、这些更改是什么?
感谢您的持续支持、...
我离我的最终设计有点近
您好、Youhao Xi、
您在我原来的帖子中已经建议了48V、2.5A 直流/直流升压转换器的设计。
https://www.ti.com/tool/PMP21274
我对 BOM 中设置的电容器有点困惑、
C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8所有电容器均为 SMD 1210、4.7uF、80V、X7R、10%、 作者(Murata Electronics: GRM32ER71K475KE14L)
问:)我是否可以使用4.7uF、80V、10%、105度、10000小时使用寿命的通孔电解电容器代替上述 SMD 电容器?
SMD 器件将增加评估板的成本、印度不容易提供该器件。
请尽快建议候补委员
谢谢你