This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 希望通过太阳能设计48V BLDC 电机驱动器电源

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/902116/want-to-design-48v-bldc-motor-driver-power-by-solar

主题中讨论的其他器件:LM5122

您好!

我想运行48V/2.1A 的 BLDC 电机、但无法找到适合我的范围的驱动器 IC。

源输入为:12 - 36VDC/10A 太阳能或24V 直流电池。

负载输出:48V/2.1A,BLDC 电机。

我需要一个驱动器 IC、它可以在对电池充电的同时降压/升压电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    感谢您的参与。  您可以考虑使用 LM5122升压转换器。 请参阅以下与您的工作条件接近的参考设计。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    您支持的设计非常适合我、感谢您的支持、但我有一些疑问。

    1) 1)是否需要设计四层 PCB?

    2) 2)能否更改电感器或不同绕组的尺寸?

    3) 3)建议的设计中使用的 MOSFET 是 BSC072N08NS5ATMA1、我是否可以使用采用 TO-220封装的不同 MOSFET?如果是、请建议我的器件型号和品牌、以便我可以实现更具成本效益的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计中的应用

    输出电压为54V、但我需要48V 输出

    输出电流为2.5A、但我需要5A 输出

    对于这两种更改、我应该更改设计中的哪些内容?

    请通知我,。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说您需要在原始帖子中加载2.1A。  因此、这款2.5A 应涵盖您的应用。  

    要将输出电压调节至48V、您需要略微升高 R18。  请按照数据表了解 FB 电阻分压器选择公式。 请更改 R18。  

    我建议使用4层 PCB。 您可以更改电感器、但需要确保所选电感器满足您的应用需求。 数据表中有电感器选择指南。  您还可以更改 MOSFET。  

    为了简化您的设计、请选择具有相似电气参数  的电感器和 FET:电感、Isat、Rdc、MOSFET 额定电压和电流、RDS (on)和 Qg_total。  那么 您应该获得与参考设计相似的性能。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    是的、 我在最初的帖子中说过2.1A 输出电流、但我希望将输出电流更改为5A 负载。

    电路中需要更改哪些内容?

    如果需要更改电感器值、那么首选值是多少?

    有两种类型的电感器。 (L1:SER2915H-103KL)、(L2: XAL4020-102MEB)

    在哪个电感器更改为"无源"、这些更改是什么?

    感谢您的持续支持、...

    我离我的最终设计有点近

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要5A 负载电流、请使用更接近您的应用的以下基准电压。 您只需调整 FB 引脚上的低侧电阻器、即可将输出电压更正为48V。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、  

    感谢您点击 Resolved 按钮。 非常感谢您的确认。

    祝您好运!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi、

    您在我原来的帖子中已经建议了48V、2.5A 直流/直流升压转换器的设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP21274

    我对 BOM 中设置的电容器有点困惑、  

    C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8所有电容器均为 SMD 1210、4.7uF、80V、X7R、10%、 作者(Murata Electronics: GRM32ER71K475KE14L)

    问:)我是否可以使用4.7uF、80V、10%、105度、10000小时使用寿命的通孔电解电容器代替上述 SMD 电容器?

    SMD 器件将增加评估板的成本、印度不容易提供该器件。

    请尽快建议候补委员  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    SMT 器件可以降低大规模生产的成本、但如果您希望使用通孔、则可以使用通孔。  但是、请确保电解电容器满足纹波电流要求。  选择低 ESR 电解电容器(确保在100kHz 时查看 EST 的数据表)、就像员工类型一样、那么您的设计应该是可以的。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我将确保你指出的所有要点。