请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8711 主题中讨论的其他器件: DRV8704
数据表显示引脚4 (VM)与顶部桥 FET 的公共漏极连接到同一网络、并限制为52V。 如果我可以使用串联电阻器和48V 齐纳二极管将 IC 的 VM 保持为~48VDC、是否可以将公共漏极拉至稍高的电压(例如60或75VDC)? 这会影响操作或器件可靠性吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.