This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:高电压运行

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/904702/drv8711-high-voltage-operation

器件型号:DRV8711
主题中讨论的其他器件: DRV8704

数据表显示引脚4 (VM)与顶部桥 FET 的公共漏极连接到同一网络、并限制为52V。  如果我可以使用串联电阻器和48V 齐纳二极管将 IC 的 VM 保持为~48VDC、是否可以将公共漏极拉至稍高的电压(例如60或75VDC)?  这会影响操作或器件可靠性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    将公共漏极升高到 VM 电压以上将降低高侧 FET 的 Vgs。 最终不会启用 FET。

    一个快速示例是在公共排水口使用60V 电压、在 VM 使用48V 电压。 启用 GH 时、FET 基本上会关断、Vgs 为~0V。

    另一种方法是将 DRV8711输出转换为更高的电压。 请参阅  

    使用此功能将说明需要禁用哪些保护功能以及如何禁用该功能。

    供参考--这项技术也适用于 BDC 电机的 DRV8704。