请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301 您好!
能否使用 DRV8301驱动400V 15A MOSFET/IGMT? 我想使用电路旋转来驱动更大的电机。
谢谢、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Michael、
请看一下此参考设计。 我认为它能满足您的需求: https://www.ti.com/tool/TIDA-010025