This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:驱动400V 15A MOSFET/IGBT 的 DRV8301

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/903903/drv8301-drv8301-driving-400v-15amp-mosfet-igbt

器件型号:DRV8301

您好!

能否使用 DRV8301驱动400V 15A MOSFET/IGMT? 我想使用电路旋转来驱动更大的电机。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    遗憾的是、我不建议这样做、DRV8301的绝对最大输入电压为65V。

    我会通知高压产品工程师、看看他们是否有适合您的建议。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    请看一下此参考设计。 我认为它能满足您的需求: https://www.ti.com/tool/TIDA-010025

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    谢谢、

    Michael