请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2625 您好!
目前、我是一名电子产品领域的学生、从事一个小型侧项目。 我希望有人验证此原理图上的几个连接。
我正在尝试通过外部控制器实现闭环速度控制。 我计划通过 RC 滤波器运行 TACH-OUT 引脚、以获取模拟电压、然后将其馈送到具有在软件中实现 PI 控制器的 MSP430。 然后、MSP430将通过 RC 滤波器发送 PWM 命令、以向 E/A IN (+)引脚获取模拟电压。
对于大多数其他引脚连接、我将在 UC2625数据表(第19页)中退出参考设计。 在中、我对将 ISENSE 连接到 PWM 特别困惑。
PWM IN、ISENSE 和 E/A 引脚的连接是否是实现此目的的正确方法?